This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:请推荐:与 tps54335函数类似。 电流需要高达4A。

Guru**** 2811665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819625/tps54335a-please-recommend-it-be-similar-to-the-tps54335-function-the-current-needs-to-be-up-to-4a

器件型号:TPS54335A

建议与 tps54335函数类似。 电流需要高达4A。 请推荐。

是 TPS56335吗? 或具有更好的经济高效的器件;

谢谢

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要哪些主要功能?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    其他功能、如 TPS54335A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有与 TPS54335A 功能完全相同的 IC。 请告诉我该应用是什么? 以及您对直流/直流转换器的要求是什么、以便我可以为您找到合适的 IC。

    例如输入电压、输出电压、输出电流、Fsw (固定或可调节)、外部/内部补偿

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所附图片有问题、我看不到。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您的应用的详细要求、谢谢。

    肖恩