This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225:SLYY081是否适用(故障模式)?

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853581/ucc20225-does-slyy081-apply-failure-modes

器件型号:UCC20225

团队、

我的客户正在使用 UCC20225、目前正在进行安全认证。 出现问题时、如果 UCC20225使用应用手册"了解隔离器中的故障模式"(SLYY081)中所述的双电容器隔离方案? 还是内部只有一个用于隔离的电容器?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、


    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。


    是的、UCC20225使用 SLYY081中所述的双电容隔离。


    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。


    谢谢、此致、
    扎赫