请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
客户正在使用 BQ25895。 他们会得到一个关于 BQ25895 NVDC VSYS 和 Vbat 关系的问题、P19上的图10。 为什么 与充电使能系统电压相比、Vbat 上升至3.5V 后禁用充电系统电压会下降。 我在以下图片中使用脚尖笔标记了这一点、您能对此发表一些评论吗?
谢谢、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.