This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:车载充电器适配器

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853243/tps2511-car-charger-adapter

器件型号:TPS2511

您好!

我们正在寻找一款芯片、该芯片可以将汽车电池电源输入(12V 或24V)、并通过 D+和 D-端子提供 USB 电源输出。  
我们找到了 TPS2511、但其输入电压限制在此应用中较低。 请您推荐器件吗?

谢谢、
四 A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

     TPS2584x 系列 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25842-q1.pdf 将提供 具有 USB A 型充电功能的输入同步降压。  有关该系列器件适用于您的实施的更多信息、请在该系列的产品页面上提交新的 E2E 帖子。

    谢谢、

    Emma