This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65190:为什么 TPS65190 VCOM 不起作用?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819552/tps65190-why-could-tps65190-vcom-not-work

器件型号:TPS65190

您好、先生、

我在数据表中使用了参考设计。 但 VCOM 始终输出 AVDD、而不是 AVDD 的一半。 那么、我该怎么办?

此致、

许洪林

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电阻分压器值正确、VCOM 不是 AVDD 的1/2、这是非常令人惊讶的。  这是在一个电路板上、还是在多个电路板上看到过这种行为? 我唯一能想到的是一些板级组装问题、否则 VCOM 输出应该是1/2 AVDD。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这是我的电路。 VGAMMA 为10V、HAVDD_SW_OUT 为5V、但 HAVDD_OUT 始终输出 VGAMMA 电压。 HAVDD_OUT 悬空。 所以我真的不知道发生了什么?

    此致。  

    许洪林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在上一篇文章中提到的、这一结果是不可预料的。 您是否仅在一个板/器件上看到此行为、或者是否有多个板显示此问题? 这是一个很简单的电路、除了一些电路板组装问题之外、我想不出可能有什么问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、其他 PCB 是相同的。 我仍然期待已到。 我将尝试更改新组件、然后重试。

    此致、

    许洪林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有机会进一步调试、请告知我们您的调查结果。 作为一个调试实验、我还建议在 VGAMMA 上放置一个电阻分压 器、这与数据表应用电路类似、并为 POS 引脚提供1/2 VGAMMA、而不是 HAVDD_SW_OUT。 请告诉我这是否以任何方式改变了行为。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的关注。 BTW、我认为奇怪的是、HAVDD_OUT 始终是 HAVDD_SW_OUT 悬空时的 AVDD 电压。 假设它应该是浮动电压、而不是 AVDD。 这让我感到奇怪。  

    此致、

    许洪林   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电路板组装问题、电路板(引脚25、24)似乎存在短路。 我建议确保电路板组装或 PCB 没有问题。

    此致、

    辽卡特