This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:如果 PSEL 接地、OTG 引脚能否保持悬空?

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853460/bq24193-can-otg-pin-be-left-floating-if-psel-grounded

器件型号:BQ24193

您好!

我一直在阅读其他 BQ24193问题、但未找到有关此特定主题的答案。

我们的可用 MCU 控制引脚数量和布线空间受限。 我想知道我们是否可以使 BQ24193 OTG 引脚悬空?

从数据表中、我只能看到在 PSEL =高电平或 REG01[5:4]= 10时使用的 OTG 引脚、这是我们永远不会发生的两种情况。 我们打算仅由12V 适配器供电、而不使用移动功能、PSEL 稳固接地。

如果建议不要将 OTG 悬空、那么将其直接接地是否足够了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OTG 引脚 没有内部上拉/下拉电阻器、因此 我们通常建议将其连接 到高 电平或低电平。  但是 、在降压充电模式下、在 PSEL 接地的情况下、OTG 对确定输入电流限制没有影响。  此外、要进入 OTG 模式、当没有输入电源时、OTG 引脚必须为高电平 、并且 CHARGE_CONFIG I2C 寄存器位必须置位。 在这种情况下、将其保持悬空不会给您的应用带来问题。

    此致、

    Jeff