This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BMS

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852946/bq24725a-bms

器件型号:BQ24725A

您好!

  • 系统负载需要7A 电流、电池需要6A 电流进行充电。 如果连接了13A 适配器、是否可以使用外部 BATFET 和 输入 ACFET/RBFET 同时支持电池充电和系统负载?  
  • 是否有任何方法可以使用 BQ24725A 来了解电池的 SOC?

谢谢你