This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:关于 LM5576输入电压和输出电压电容器

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853576/lm5576-about-lm5576-vin-and-vout-capacitor

器件型号:LM5576

您好:

   VIN=12V--36V、Vout=5V、我有两个问题要问:

 1: 原理图中给出的电容器 C1、C2、C3、C4、C5、C7、C11的耐受电压值为100V (如果使用)

   50 V 电容器 ,对吧?

  2:电容器材料、X7R、X5R 或 COG 是否有明确要求? 具体而言、我之前使用过用于 C11的 X7R 材料、是否可以更改编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    1)是50V 电容器应该正常。 重要的电容器是 C1和 C2、因为它是承受高达36V 输入电压的输入电容器(假设没有过冲)。

    2) 2) X7R 是一个很好的通用指南。 至于 C11、是的、您可以将其更改为 COG、但我认为 X7R 应该足够好、因为它是一个带 R7的缓冲电容器

    谢谢

    -Arief