This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:具有更好 PWM 的替代方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, TPS92640, TPS92513HV, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853535/tps92513hv-alternatives-with-better-pwm

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件:TPS92513TPS92640TPS92641

大家好、团队、

我正在考虑一项新的发展、其中我计划使用恒流降压 LED 驱动器、例如 TPS92513。 我注意到最小占空比非常有限。 由于我想获得高调光对比度、我需要具有相当高的平滑/深度调光性能、因此我想问大家、我们是否有任何与 TPS92513类似但可以提供 更好调光对比度的器件。

请告诉我我们是否有其他选择。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    我将查看 TPS92515AHV。  TPS92640/641更加复杂、还具有深度调光功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为 PWM 的频率、目标是在80-90%的调光范围内使用大于15kHz 的频率、而在剩余的10%范围内、我们可以使用较低的频率(高达1KHz)来获得良好的分辨率。
    以下是其他一般规格:

    •Iout_max = 1100mA
    •VIN_max = 65Vdc
    •带模拟设定点的电流控制;
    •使用 PWM 进行电流控制;

    您是否仍然建议使用相同的器件?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    如果您的输入电压可以达到65V、我将查看 TPS92640/641。  如果您的应用是汽车、则不符合汽车标准。  其他器件 TPS92513HV、TPS92515AHV 的绝对最大额定值为65V、因此对输入电压没有任何裕量。

    您可以查看并联 FET 调光、它能够实现更高的对比度。  TPS92515A 和 TPS92641将提供有关使能调光和分流 FET 调光的信息。  您是否计划在 LED 上使用电容器?

    此致、