This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:当关闭 LED 时、LM3414会发出微弱的光。

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853472/lm3414hv-lm3414-makes-faint-light-when-turn-off-the-led

器件型号:LM3414HV

你(们)好

我将 LM3414HV 用于 LED 驱动器。 我使用了9W RGB LEDx3。

但当关闭 LED 时、它会发出微弱的光。

电源电压为12V、LX 电压为5.3V (蓝色)/6.18V (绿色)/7.62V (红色)。 我认为该 LV 电压过低。

为什么会发生这种情况?

我连接了电路。 请查看并解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ Kim68、您好!

    LX 引脚具有少量泄漏、数据表第5页将其作为 Ilxoff、电流为6.5uA。  LED 上的高阻值电阻器可使 LED 中的电流变为零。  我会尝试从500千欧开始。  您的二极管还具有反向泄漏、这取决于工作温度和反向电压。  这可能需要负载电阻器具有较低的值。

    此致、