This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:公式55是否正确?

Guru**** 2547520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819903/tps40210-is-the-equation-55-correct

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM5155

你(们)好

我对 TPS40210数据表 公式有疑问。

公式55是否正确?

该公式来自 FET 开关功率损耗。   

 升压 转换器的 FET 电流(ID)为 Vin +/- 1/2 x DIL。

我想、我们应该使用 Iin 而不是 Iout 进行计算。  正确吗?

如果正确、 如果升压率较高、则会对客户计算产生很大影响。 我希望数据表能有所更正。

请检查一下。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    您是正确的、对于等式55、您应该使用 I_IN 而不是 Iout。

    感谢您的观看。

    此外、您的客户是否了解 LM5155? 这是 TPS40210的下一代更新、可能适合您客户的应用。 您可以在此处找到链接: http://www.ti.com/product/LM5155

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard - San、

    非常感谢您的支持!

    穆克