This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:有关选择低泄漏负载开关的问题

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22953, TPS22954, TPS22912C, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853260/tps22810-question-about-selecting-low-leakage-load-switch

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22953TPS22954TPS22912CTPS22910A

大家好、

   我的客户选择一个负载开关来打开/关闭电池电源。 开关需要 UVLO (欠压保护)功能来保护负载。 我发现 TPS22810器件具有此功能、但静态电流和关断电流非常大。 请帮您提供合适的开关吗? 谢谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    此应用中的电压和电流电平是多少? 需要哪种 UVLO 控制?

    在我的脑海中、我建议查看 TPS22953和 TPS22954、它们实现了类似于 TPS22810的 UVLO。

    您还可以查看在 IN 引脚上集成了 UVLO 的 TPS22910A、TPS22912C、TPS22913B 和 TPS22913C。