This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:请告诉我我的 schemaitc 错误点

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820403/bq25703a-pleae-let-me-know-my-schemaitc-wrong-point

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

尊敬的先生:

我使用了 BQ25703A。

您是否会告诉我我我的原理图是错误的?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../1122.BQ25703.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    对于2.2uH 电感器、RIADPT 电阻应为137kOhm +/-3%。

    此外、ACP 和 ACN 引脚上的 RC 滤波器建议为4.99欧姆和33nF。 您目前有10nF 和10Ohm。  

    我还建议检查您的电容器电压额定值。  

    此致、

    Joel H