This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关 BQ25703A 充电器的一些问题。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816929/bq25703a-some-question-about-bq25703a-charger

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生:

我有一些与 BQ25703A 相关的问题。

电源状况如下所示。

-使用12V 适配器

-使用3.7V 4000mAh 电池

问题:

使用作为上部电源状态、  BQ25703A 是否具有22引脚(VSYS)至3.7V 的电源输出?

2. 当22引脚(VSYS)与其他电压输出不同时、能否为3.7V 电池充电?

3.电池电压是否为3.7V?

4.适配器的电源被移除,电池在切换时恒压地为电池供电。

请告诉我您的答案。

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    1)默认 VSYSMIN 电压基于 CELL_BATPRESZ 引脚设置。 对于1S 配置、默认 VSYSMIN 电压约为~3.5V。 但是、此电压将随着电池电压的上升而上升。 VSYSMIN 可通过 I2C 寄存器在2.5V 至19V 之间进行编程。 但是、只要电池电压为<VSYSMIN, the charger will operate the external PFET in linear mode and clamp the charging current to at most 384mA. 、请记住  

    2)对于2)、默认 VBATREG 电压也由 CELL_BATPRESZ 引脚设置进行设置。 对于1S 配置、默认 VBATREG 为4.2V。 不过、这可以通过 I2C 寄存器设置将特定电池的电压降至3.7V。 由于您的电池为4000mAh、我想您希望至少更改为0.5C 至1C。 为此、需要将 VSYSMIN 重新编程为低于 VBATREG 设置的值(如第1部分所述)。 您可能需要将其设置为类似于3.0V 的值。

    3) 3)我不确定您的问题是什么? 电池处于您为其充电的任何电压。  

    4) 4)我也不理解这个问题? 适配器被拔下、电池持续供电、这意味着什么?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25703.pdfDear先生,

    感谢您的回答。

    如果可以、您会检查我的原理图吗?

    我连接了 ifle。

    请告诉我错误的地方

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    我将在这个帖子中对其进行检查、并关闭此主题。  

    此致、

    Joel H