This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:路由问题

Guru**** 2521090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820502/tps51220a-routing-question

器件型号:TPS51220A

您好、先生、

由于我的客户使用了四层 MB、因此存在布局空间问题、如果 CSP 和 CSn 信号通过电感器底部、但具有 单独的两层(顶部的电感器、底部的迹线)。 在这种情况下、您有疑虑吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用电感器在不同层上对 CSP/CN 进行布线。 请记住、CSP/CN 是需要差分路由的敏感模拟信号轨。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的反馈。