This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056是否符合 IEC61000-3-2规范? D 类额定值

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853375/ucc28056-can-ucc28056-meet-the-iec61000-3-2-specification-class-d-rating

器件型号:UCC28056

UCC28056是否符合 IEC61000-3-2规范? D 类等级、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    IEC6100-3-2为谐波规范、PF 为0.9。  UCC28056在设计正确时的 PF 为0.97、这将轻松满足 IEC61000-3-2 D 类要求

    此致、