This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:查询芯片的合适电源电压。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820508/tps22976-inquiry-on-the-suitable-supply-voltage-to-the-chip

器件型号:TPS22976

您好!

我想问我是否可以为 TPS22976的 Vbias (引脚4)提供1.8V 电压。

根据引脚功能表中的数据表、建议的电压范围为2.5V 至5.7V。

在绝对最大额定值表中、最小和最大 Vbias 电压分别为-0.3V 和6V。

芯片是否能够在1.8V 电压下运行?

提前感谢。 我们非常感谢您的任何建议或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您与 E2E 联系!

    是的、器件将在 VBIAS 上以1.8V 电压运行、但 RON 和器件时序将增加。 VBIAS 有助于为内部电荷泵和栅极偏置电路供电。 使用较低的 VBIAS 时、这将增加 RON 和时序。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。