This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:TPS25942L 电流监控器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820673/tps25942l-tps25942l-current-monitor

器件型号:TPS25942L

大家好、

我使用过流保护器件 PN:TPS25942L

我还使用 IC 来测量电流 V/A (例如、在 R235上)

但是、我发现即使负载为零、我也会在电流感应输出中获得直流电压

我尝试校准直流/直流转换器、但它的作用类似于 IMON 输出上~40m-100mV 的噪声波形

我想知道是否有方法可以改进低于100mA 的低电流测量?

您是否可以在另一个 IC 上推荐使用该 IC、该 IC 也可以测量小于25mA 的低电流? (首选引脚兼容/相同尺寸)

请提供建议。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../TPS25942L.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shlomi、

    TPS25942L 适用于电流大于300mA 的应用。 您可以达到的最低电流为100mA、超过该偏移和器件间的差异决定了 IMON 输出。  

    遗憾的是、没有器件可测量小于25mA 的电流

    此致、

    Rakesh