This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:电源正常灌电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819210/lmz30606-power-good-sink-current

器件型号:LMZ30606

在需要关注的情况下、电源正常引脚通过20k Ω 上拉至3.3V、并有一个0.1uF 电容器接地。

PG 引脚的绝对最大电流为10mA。 如果 PG 引脚变为低电平并对0.1uF 电容器放电、是否有可能损坏 LMZ30606器件?

考虑到1/2 CV^2将在内部下拉 FET 中耗散、电容值会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    PWRGD 是一个输出漏极输出、通过 数据表第5节功能方框图中详述的 PWRGD 逻辑控制。

    对于3.3V 和20k Ω 上拉电阻、器件不会达到 PG 引脚的绝对最大电流。 我认为0.1uF 电容器不会有问题。

    PG 引脚上0.1uF 的用途是什么? PG 故障引脚只需要一个上拉电阻器。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我们需要 知道 对0.1uF 电容器放电是否会损坏器件。 我们必须确定这个。

    我认为电容器是为了进行滤波而放置的-这是在已经制造的电路板上进行了严格且冗长 的验证测试、PG 已经多次对0.1uF 电容器放电(上电/断电周期)。 问题是、当 PG 被拉至低电平并且电容放电到小型开漏 FET 中时、器件是否会由于超过最大电流而出现潜在故障。

    20k 电阻与0.1uF 电容相比不是问题。 电容器将具有~ 500nJ 的可用能量-是否足以对器件造成损坏。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我正在等待 IC 设计人员提供有关内部 PWRGD FET 限制的更多信息。 我希望他能尽快提供资料,并回答你的问题。 对于我的观察方式、0.1uF 和3.3V 电源将导致峰值电流高于 PWRGD 引脚的10mA 最大额定电流。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    遗憾的是、您的应用将导致 PWRGD 引脚超过10mA。 这可能会导致 PWRGD 结构上的 EOS 损坏。 我建议移除电路板上的 PWRGD 旁路电容器。

    此致、

    Jimmy