This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:LMG3410故障问题

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820378/lmg3410r070-lmg3410-fault-issue

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件: LMG1210

我参考 LMG3410数据表中的图14电路为质谱仪设计了扫描频率电源。 调试期间、在下部 LMG3410晶体管中发现6.3KHz 故障信号。   发生故障的情况有三种:过热、过载和欠压。 但 这三起案件都没有找到。

我不知道为什么该故障信号出现?

请忽略 U21和 U23、它们是 NE。

e2e.ti.com/.../HVHF-PAGE3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图。 从 LMG3410R070电路侧看、我看不到问题。 只有 IN 电阻器非常大、这会增加较大的延迟。 我在这里有几个问题和意见;

    • 您是否使用 LMG1210从单个脉冲生成 PWM 脉冲?
    • 开关频率是多少?
    • 您看到故障信号变为低电平的时间有多长?
    • 是的、只有这3个故障。  OCP 和 OTP 保护不太可能启动、因为 OCP 会将器件锁存、并且需要在300us 内保持 PWM 信号低电平才能重新启动。 由于热时间常数、来自 OTP 的故障信号不会很快输出。 我向 UVLO 故障倾斜。 但是、如果布局不遵循数据表中提到的规则、则 UVLO 可能是接地弹跳导致的。  
    • RDRV 为15k。 这是最高 dv/dt 设置、可为您提供100V/ns 转换。 如果布局不正确、这可能会导致较大的 di/dt 电流、并导致电压尖峰在接地端反弹。 我建议用140k 进行更改、以查看问题是否仍然存在。

    此致、

    Serkan