This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7757:TL7757引脚1为什么始终处于低电平状态?

Guru**** 2563940 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816275/tl7757-tl7757-pin1-why-always-is-low-status

器件型号:TL7757

尊敬的:

我们在原理图中使用 TL7757、但我们发现 TL7757复位引脚始终处于低电平状态。

`s 发生什么事了?

使 R107和 R761 => T28测试点为低电平、 U14.Pin1 也 为低电平。

移除 R107和 R761 => T28测试点为高电平、但  U14.Pin1始终为低电平。

为什么 TL7757复位引脚始终处于低电平状态?

原理图:

此外、我们 还测量波形:

如下图所示、删除 R761和 R107:

保持 R761和 R107如下图所示:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    您的 Vdd 在该测试中做了什么? 您是否在仿真 Vdd 上的电压下降?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    一段时间后、我没有收到您的回复。 我将选择"Resolved (已解决)"、因为我假设您已经解决了您的问题。 如果您需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢、

    Abhinav。