This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:TPS61240的纹波电压更高

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853426/tps61240-q1-ripple-voltage-more-for-tps61240

器件型号:TPS61240-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61240

您好!

我已经订购了 TPS61240的演化板我正在使用100mA 负载对其进行测试我的电源显示汲取的电流为160mA 我使用电子负载作为负载它可以检测到100mA 的电流,所以 TPS61240可以吸收额外的60mA 电流吗?

我还检查了输出端的纹波电压是否为180mV?

提前感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayjit、

    电源和电子负载电流测量不准确。 通常、在实验中、我们将使用电流 DMM 来测量电流。

    以下是测量输出电压纹波的推荐方法: