This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2350:TPS2350

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2350, TPS23525
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853151/tps2350-tps2350

器件型号:TPS2350
主题中讨论的其他器件: TPS23525

你好

我有一个有关 TPS2350的问题。

PFA 原理图。

我的问题是、我们在原理图中的负载 R25处放置了10K 电阻器、您能告诉我们是否需要。 我们将在输出端连接另一个负载。

此致

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢 您的联系。

    不需要 R25。

    您能否共享您的系统规格? 请查看 TPS23525更好的 TPS2350替代产品。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    感谢您的回答。

    我们的要求是来自两个差分源的-48V ORing。

    最大功率要求为40W。  

    此外、由于我们的系统已经开发、我们是否需要将 TPS2350替换为 TPS23525?

    TPS2350有任何问题吗?

    此致

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    TPS2350不存在问题。 请继续。

    此致、Rakesh