This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:在/MR 按下时不生成中断(拉低)

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853147/bq25150evm-interrupt-not-generate-on-mr-press-pull-low

器件型号:BQ25150EVM

您好,

我想通过/MR 引脚低电平生成 wakeup1和 wakeup2中断。

代码逻辑:  

1、屏蔽所有中断。

屏蔽 MRWAKE1_TIMEOUT 和 MRWAKE1_TIMEOUT

3.将/MR 线路拉至低电平并等待该标志,

 但在/INT 引脚上、在125/500ms 后标志不会生成(不发生中断)

->模式:适配器(VIN 存在)

为什么??

/ Akshay P

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于计时器设置。 当处于仅 VIN 模式时、您应该会看到 WAKE 1计时器的标志设置、但不会看到 WAKE 2计时器的标志设置。 这是因为当电池不存在时、由于电容器充电和放电、电池引脚将从 VBATREG 切换到接地。 充电和放电的持续时间 使得器件无法观察到/MR 被拉低2秒、因为 MR 被上拉至 VBAT。

    如果在寄存器0x15中禁用终止、则应该能够看到正在设置的标志。

    您还可以启用中断以进行双重检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    从我的问题->中删除  屏蔽 MRWAKE1_TIMEOUT 和 MRWAKE1_TIMEOUT  ->  2.取消屏蔽 MRWAKE1_TIMEOUT 和 MRWAKE1_TIMEOUT。

    1.我 也看不到 WAKE 1定时器的标志设置。

    2.现在,我没有 电池。

    3.通过禁用寄存器0x15中的终止进行交叉检查,会发生相同的情况。

    这是否有任何必要的前提条件???

    谢谢、此致

    Akshay P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的回复、

    此回复解决了我的问题。

    谢谢、此致

    Akshay P