This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:输出不稳定

Guru**** 2510055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820550/lm25119-output-unstable

器件型号:LM25119

尊敬的团队:

客户将 LM25119用于18V/120A 应用。

它们有两个板、原理图相同、但布局略有不同。

一个电路板在100%负载前正常工作、但其中一个电路板将在90A 左右不稳定。

您对原理图有什么意见可以提高稳定性吗?

电感器:

波形:

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    原理图不清楚。  

    您能否将 pdf 格式的原理图和 PCB 文件发送到我的电子邮件箱?

    我将离线支持您。  

    谢谢