This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:短路性能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820152/lm3409hv-short-circuit-performance

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

我将 LM3409HV 用于连接到提供48VDC 且能够提供或提供100安培电流的电源的应用。 如果发生短路、我的电流短路响应电路可能需要10-100ms 才能关断器件。

我将运行各种短路测试、但您能不能帮助我了解在发生短路以及器件关断之前的10-100ms 内 LM3409HV 的预期结果?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    LM3409可调节峰值电流、因此除非导通时间要求小于211ns、否则该电流应该很好。  如果输出电压低于1.24V、则会使关断计时器无法充电、从而复位开通。  这默认为300us、最大关闭时间。  如果您的输出可能是部分短路、但仍允许复位关断时间、则需要进行一些计算以确定输出电流是否由于最短导通时间而上升。  高输入电压和高开关频率是使这种情况更有可能发生的两个因素。  电感值和饱和电流对于电感上升和饱和所需的时间也起作用。  如果存在问题、可以通过一些措施来防止这种情况发生。

    您的输出电压、开关频率、ROFF 和 Coff 值、电感器值以及其他重要事项是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Irwin。 如果输入电源对地短路、前端会怎么样? 如果所有电流在关断电路启动前开始流入器件、器件中是否有任何东西可防止其发生电炸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果输入电源对地短路、它将会关断。  我假设输入电源接地短路会使电流短路。  您可能会问另一个问题?

    如果您的意思是 LM3409输入/功率级发生短路、则可能会在为 LM3409和功率级供电时消耗数百安培的电流。

    此致、