This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:受 NDA 保护的机密设计的设计设计审查方法(采用 UCC256404、UCC28056、UCC24624和 TPS82084)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, UCC256404, UCC28056, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853269/ucc256404-method-to-design-review-of-confidential-design-protected-by-nda-features-ucc256404-ucc28056-ucc24624-and-tps82084

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:TPS82084UCC28056UCC24624

您好!

我们的设计采用了 TI 芯片,其中包含 PFC ( UCC28056 )+LLC ( UCC256404 )+SR ( UCC24624 )以及3.3V 直流/直流转换器( TPS82084 )设计,我们需要对此进行审查。 由于受 NDA 保护、我无法在论坛上发帖。 我可以将其上载到我们的安全 Google Drive、或将其上载到您选择的其他文件共享服务(只要保密)。

您能告诉我您希望通过哪种方法与您共享此文件吗?

谢谢、
Cody Dowling
首席与创始人
上游音频和声学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    您可以通过电子邮件向我发送原理图、我将查看设计:ben.lough@ti.com。

    此致、

    本·洛夫