This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404的最佳 VCC 生成和值

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22087, UCC256404, TLV760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853194/ucc256404-optimum-vcc-generation-and-value-for-ucc256404

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:PMP22087TLV760

关于 PMP22087参考设计、我注意到 UCC256404 VCC 由齐纳控制的~20Vdc 线性稳压器供电。 在数据表中、大多数典型图的 VCC 列出为15VDC。

为什么使用24VDC 绕组创建~20V 电源来为 UCC256404上的 VCC 供电、而不是为其提供15VDC 电源?

2.稳压电源是否需要 VCC 网络? 为什么不使用16V 辅助绕组、后跟二极管或低成本桥式整流器、后跟电容器(或 RC 网络)?

3.如果需要调节、为什么不在整流器级之后使用具有固定15V 输出的 TLV760?

提前感谢、
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看 EVM 时、我注意到 使用了一个简单的二极管+电容器来生成 VCC、如下所示:

    我想我可以从这个假设中假设齐纳控制的稳压器是一个任意的选择吗? 对于为 VCC 选择的电压(即20V 与15V)、我应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的联系。 目前我没有 PMP22087 LLC 变压器数据表的副本、但对于使用集成漏电作为谐振电感器的 LLC 设计、初级绕组和次级绕组窗口之间的耦合不是很好。 因此、您可以看到 AUX 绕组电压有很大变化、具体取决于 LLC 的负载。 在 EVM 中、AUX 绕组使用三绝缘导线缠绕在次级绕组窗口上、并反馈回初级绕组、以改善从 AUX 到 SEC 的耦合、并最大程度地减小 AUX 绕组电压的变化。 我想 PMP22087设计中的 AUX 绕组在初级绕组窗口上缠绕、设计人员使用 LDO 结构来确保不超过 VCC 引脚额定值。 如果选择了较低的 AUX 绕组电压、则可能不需要 LDO 结构。 设计人员可能会选择20V 来为 VCC 留出足够的余量、以防他需要将突发模式阈值推高以提高待机功耗。 我还想提一下、AUX 绕组电压随转换器负载的变化通常与使用集成谐振电感的 LLC 设计相关。 具有外部谐振电感的设计通常不会出现 AUX 绕组电压变化。 使用 TLV760等 LDO IC 代替齐纳钳位发射极跟随器也是完全有效的。

    我想说、AUX:SEC 绕组比的选择取决于设计的关键注意事项。 如果需要非常低的待机功耗、则较高的 VCC 电压是有益的、因为它将允许在 VCC 上有更多的余量来提高突发阈值。 AUX 绕组电压的变化量将取决于 AUX 和 SEC 之间的耦合 使用三绝缘导线在次级绕组窗口上绕组 AUX 绕组当然可以改善耦合、但这是否可行将取决于所使用的变压器制造工艺。 15V 和20V 均可用于 VCC 电压、我建议将 VCC 保持在建议的最大值26V 以内。

    此致、

    本·洛夫