This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820121/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:PMP20289

我似乎找不到 UCD 全桥 LLC 应用的设计文件。 我已下载固件。

此外、根本看不到 PMP20289参考设计文件名! 这也许是半桥 LLC。

全桥 LLC 是否也没有?

我得到了 HB-LLC 方框图、原理图、固件等

在购买 EVM 之前、需要将 HB 与 FB 进行比较。

Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在哪里可以找到将运行 FB-LLC 固件 UCD3138FW-FBLLC的 FB_LLC 基础设计?

    搜索量不会得出任何与 FB-LLC 转换器设计相关的详细信息。

    我们将感谢您的任何帮助。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:我终于找到了使用 UCD3138的 FW-LLC 和 HB-LLC 的所有相关设计文件

    我也下载了固件。

    因此、您无需在这方面花费任何时间。

    我想我已经解决了为这个特定设计选择哪一个 FB 或 HB 的问题。 HB 非常适合5V/80A。 不过、对于80安培侧的铜、必须非常小心。

    了解您对"非耗散"电流感应的看法将非常有兴趣!

    我们将要进行另一项设计:3kW/,其中电流将为120安.......... 小体积中的电阻式感应不会切断传感器的电源、也不可能使传感器散热。

    因此我们对此感兴趣。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、thnx。

    还有一些问题需要澄清。

    到目前为止、我只能使用以下文档

    PMP11432也显示为 tidrn80:UCD3138conterol 卡。  

    也可用作 tidrn82、LMG3410原理图

    具有 UCD3138A 的-PMP20289或 tidrn83、400V 至12V/500W LLC

    但在我看来、我似乎缺少了一些重要文档。 必须有另一个文档显示进出控制卡的所有信号、这些信号可以进入功率级/HB/SR、也可以来自。 控制卡具有信号,但在其它地方找不到信号...例如 输出电流感应和反馈。

    是否有人可以帮助确定有助于完成基于 UCD3138的 HB-LLC 设计的所有文档? 和澄清了使用1个谐振电容器还是2个中点连接到变压器是否有益。

    根据我的判断、后者对变压器设计有利-由于初级侧采用 Vin/2、因此尺寸应该更小、假设可以处理2个 Ipri 而不会大幅增加 I2R 损耗。 这就是我们的情况。  

    此外:非常重要的是、C2000 FB-LLC 具有1:25的电流感应变压器、而 HB-LLC 显示1:250?

    我想这里有一些拼写错误。 Ipri 在安培范围内(<3Amp?) (笑声)

    最后、哪份白皮书最适合用于计算 N、Cr 和 Q?...对于获得这些关键参数、似乎有大量相互矛盾的结论或流程。

    Thnx 很多

    R