请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1084 大家早上/下午/晚上都很好、
我正在进行设计、并计划使用 DigiKey 的 LM1084ISC-5.0/NOPB 稳压器。 我查看 了数据表 、注意到数据表第三页的图显示了不同器件版本的引脚排列。 对于 SMT 版本(我将使用的是这个版本)、将选项卡列为一个名为"Vout"的节点、并且三个引脚的中间标记为"output"、这意味着选项卡和引脚是两个不同的节点、如果是、这是真正的输出电压。 查看数据表的其余部分、图11将输出列为"输出"、但图12列出了输出。 我想假设引脚和选项卡是相同的节点、但不想在这种假设下对整个设计造成风险。 有人有什么见解吗?
谢谢、
Brandon