This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:当引脚20用作 PDSG 时、如何连接到 PDSG PFET

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853005/bq40z80-how-to-connect-to-pdsg-pfet-when-pin20-is-used-as-pdsg

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在设计中、我想使用引脚20作为 PDSG 功能、第11.1章对 TRM (SLUUBT5A)进行了如下描述:

'例外情况是使用 LEDCNTLA 引脚(RL0、引脚20)选择了 PDSG 功能、该引脚具有内部高电压驱动能力、可直接驱动 PFET 栅极(在这种情况下、引脚信号的极性发生变化)。'

这是否意味着引脚20直接连接到 PDSG PFET 的电网、如下图所示?

如果我说的是错误的、请告诉我正确的连接方法、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Changhe、

    否、引脚20连接到 J2引脚1。 引脚20为高电平有效、因此它打开 NMOS Q7、而后者又打开 PMOS Q5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    我知道、如果其他引脚用作 PDSG、则 Q5由 Q7驱动、但 TRM (SLUUBT5A)显示:  例外情况是使用 LEDCNTLA 引脚(RL0、引脚20)选择 PDSG 功能、该引脚具有内部高电压驱动能力、可直接驱动 PFET 栅极,μ A (在这种情况下、引脚信号的极性发生变化)。

    在实际测试中、我使用 bqstudio 设置引脚20并使用 PDSG_FET_TOGGLE 命令打开 PDSG_TEST。 此时、引脚20被测量为低电平、这显然无法打开 Q7、根据您所说的、Q5仍由 Q7驱动。 您能不能帮助我理解手册中的这句话。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Changhe、

    是的、您正确地将引脚20用于 PDSG。 它是35V 耐压引脚。 当配置为 PDSG 时、它是开漏、因此需要一个上拉电阻器来查看高输出。 上拉电阻器是用于在禁用 PDSG 以关闭 PFET 时将 PFET 栅极连接到源极的电阻器(R16)。 当 PDSG 启用且极性配置正确时、该引脚将驱动为低电平以打开 PFET。

    您可以使用引脚20电压< 35V (例如 VBAT)上的上拉电阻器重新进行测试、以测试高电平和低电平转换。