This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:外部栅极驱动器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818792/tps92691-external-gate-driver

器件型号:TPS92691

你好

我们使用 TPS92691驱动器 IC 来提供高达120W 的 LED 泛光灯。因此、我们有很多开关损耗。

我们的电流印象是、SMD 组件(MOSFET)的性能优于 tht。 但是、将热量从组件中传导出去要容易得多。

您是否建议使用外部栅极驱动器来降低整流 MOSFET 的开关损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用外部栅极驱动器进行测试、也可以使用较低的栅极电荷 FET 或降低开关频率。  借助外部栅极驱动器、可以进行上电和低电压操作、因此您必须根据应用的具体情况加以注意。

    谢谢 Tuan