This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:TPS23755用于设计降压转换器、输入电压为36~57V,输出电压为24V 1A

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS2375, TPS2378, PMP11257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853083/tps23755-tps23755-to-design-a-buck-converter-vin-36-57v-vout-24v-1a

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS2375TPS2378PMP11257

大家好、

我的客户希望使用 TPS23755 设计降压转换  器、输入电压为36~57V,输出电压为24V 1A。 在我 看来、MOSFET 不能承受如此高的电流。

那么、如果电压如此、它可以支持多少负载电流? 如果23755无法支持、我们是否有 其他支持 PD 的解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    正确、TPS2375是1类 PD、最大功率为13W。 对于24V 输出、最大电流将为~0.5A。  

    如果您想坚持降压拓扑、我建议您使用 TPS2378并将其与 PWM 控制器配对。 此类设计的一个示例是 PMP11257。

    此致、

    Michael Pahl