This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 AD02的问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817641/ucd3138-questions-of-ucd3138-ad02

器件型号:UCD3138

各位专家:

我发现电源电压 V33A 升高时有一个脉冲,它仅发生在 AD02上,您能告诉我原因吗? 谢谢。

它是否有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪款 UCD 器件? 您是否有任何电路连接到 AD02?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138RGCR 64引脚、THx!

    使用 AD02引脚在开环 board.no 外部电路上进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AD02通常用于电流共享、上电期间可能会有一些内部电路初始化、这会导致此电压尖峰。 但是、这种情况发生在 上电的最开始、CPU 尚未运行、因此不应导致任何问题。