This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电压调节

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852917/lm5170-q1-voltage-regulation

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我查看过数据表、但看不到如何调节输出电压?

此 IC 是否适用于固定12V 至48V 和48V 至12V 转换器?

是否可以选择任何其他电压?

如果没有、您能否推荐使用交错式双向(降压/升压)电流模式控制 IC、该 IC 可以是3V 至8V 和8V 至3V

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dipak、

    感谢您考虑使用 LM5170。  LM5170基本上实现了一个电流源。 要调节电流、您需要使用简单的外部运算放大器电路添加电压环路控制。  有关详细信息、请参阅 LM5170EVM 用户指南。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi