This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:最大 OCL 计算

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820648/tps53515-calculation-for-max-ocl

器件型号:TPS53515

大家好、

我是否可以帮助您了解如何计算最大 OCL 阈值?

数据表仅显示 用于计算最小 OCL 的8mΩ 参数、但不显示任何其他用于最大 OCL 的参数。

以下是应用条件:

输入电压 13.5.
输出电压 0.83.
Rtrip 59. 千欧
Vtrip 0.59. MV
fsw 500 kHz
L 1.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    理想情况下、您还可以在计算中考虑 Itrip 的容差(未指定)以及开关频率容差(未指定)和电感器容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、  

    RdsonL 预计不会降低、因此5.9m Ω 是 OCP 计算中使用的最低值。  

    在计算最坏情况 IOCP 时、唯一一个将发生变化的器件规格参数是 RdsonL 从5.9增加到8m Ω。 提供了 RdsonL 的最坏情况、因为随着器件升温、RdsonL 将增加、并且会导致 OCP 限值降低。 但是、最大 OCP 不会因 RDSonL 变化而发生变化。 要增加 OCP 限值、RdsonL 必须降低、并且在器件运行时、RdsonL 预计不会降低。

    作为一个思考实验、为了更加彻底、您可以测试不同的 RDsonL 较低值以了解您的最坏情况、但没有比我们在任何应用中预期的5.9m Ω 典型值更低的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 和 Alec、您好!

    感谢您的回答。

    现在我知道如何计算最大/最小 OCL 阈值、但典型 OCL 如何? 正如 John 的回答、我们能否知道 Itrip 的变化?

    客户不希望有精确的方程式进行计算、而是仅供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    就典型的 OCL 而言、使用5.9m Ω。 由于我们不希望 RdsonL 下降、因此典型值和最大值最终是相同的。  

    我向您发送了一封电子邮件、以跟进您关于 Itrip 的问题。