大家好、
我是否可以帮助您了解如何计算最大 OCL 阈值?
数据表仅显示 用于计算最小 OCL 的8mΩ 参数、但不显示任何其他用于最大 OCL 的参数。
以下是应用条件:
| 输入电压 | 13.5. | 五 |
| 输出电压 | 0.83. | 五 |
| Rtrip | 59. | 千欧 |
| Vtrip | 0.59. | MV |
| fsw | 500 | kHz |
| L | 1.5 | 嗯 |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以帮助您了解如何计算最大 OCL 阈值?
数据表仅显示 用于计算最小 OCL 的8mΩ 参数、但不显示任何其他用于最大 OCL 的参数。
以下是应用条件:
| 输入电压 | 13.5. | 五 |
| 输出电压 | 0.83. | 五 |
| Rtrip | 59. | 千欧 |
| Vtrip | 0.59. | MV |
| fsw | 500 | kHz |
| L | 1.5 | 嗯 |
您好、Henry、
RdsonL 预计不会降低、因此5.9m Ω 是 OCP 计算中使用的最低值。
在计算最坏情况 IOCP 时、唯一一个将发生变化的器件规格参数是 RdsonL 从5.9增加到8m Ω。 提供了 RdsonL 的最坏情况、因为随着器件升温、RdsonL 将增加、并且会导致 OCP 限值降低。 但是、最大 OCP 不会因 RDSonL 变化而发生变化。 要增加 OCP 限值、RdsonL 必须降低、并且在器件运行时、RdsonL 预计不会降低。
作为一个思考实验、为了更加彻底、您可以测试不同的 RDsonL 较低值以了解您的最坏情况、但没有比我们在任何应用中预期的5.9m Ω 典型值更低的值。