This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:关于反相降压/升压(IBB)拓扑

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852919/lmzm33603-about-inverting-buck-boost-ibb-topology

器件型号:LMZM33603

大家好、

 

我想将 LMZM33603用于反相降压/升压(IBB)拓扑。

然后、我了解我可以连接 PGND 引脚和 AGND 引脚。

 

因为该器件具有 AGND、并且 PGND 在该器件内部连接。

请参阅以下 E2E 主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/754416?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=LMZM33603

 

我的理解是否正确?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


 

[补充说明]

顺便说一下,根据数据表,“不要将这个引脚连接到 PGND”。

此注释是针对正常运行(降压拓扑)的建议。

因此、我了解它不适用于 IBB 拓扑。

  

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、隐藏、

    建议不要将 AGND 连接到 PGND、这是为了降低噪声、正如您随附的讨论一样。

    反相降压/升压没有区别。 您无需从外部连接它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal-San、您好!

     

    感谢您的快速回复。

    我知道 PGND 连接到负 VOUT、AGND 连接到板载模拟 GND。

    而且、即使器件有 AGND 并且 PGND 在该器件内部连接、该电路也不会出现任何问题。

    我的理解是否正确?

     

    如果是、我还有一个问题。

    我想器件中会出现不必要的电流。

    (从模拟 GND (0V)到负 VOUT (小于0V)。

    该电流是否没有任何问题?


     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    在您的应用中、"IC AGND 引脚"和"IC PGND 引脚"都应连接到"系统输出电压"。  

    对于您的问题、我想您想知道 是否需要在 PCB 板上从外部连接"IC AGND 引脚"和"IC PGND 引脚"、对吧? 答案是您不必这样做、因为它们已连接到 IC 中、然后两者都将连接到 "系统输出电压"。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal-San、您好!

     

    您的认可(我的问题)是正确的。

    很抱歉让你感到困惑。

     

    我知道"IC AGND 引脚"和"IC PGND 引脚"都应连接到 IBB 拓扑中的"系统 Vout"。

    (请参考以下电路。)


     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、如果您需要更多帮助、请告知我们。