This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:最小负载

Guru**** 2593640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820570/dcp020515d-minimum-load

器件型号:DCP020515D

尊敬的:

-是否需要以基准为单位的最小负载  DCP020515DU 要实现良好的调节?,什么是?

-我是否可以只使用一个输出(+Vout)并且-Vout 开路?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    为了满足 DCP02X 器件的负载调节要求、需要10%的预载。 因此、建议至少具有10%的负载、以确保输出电压不会过高。  

    请参阅 此帖子 、其中提出了类似的问题、Jason 对 E2E 海报的回复。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    1. 是的、我们建议放置最小10%的负载、以确保输出电压处于电气特性表中指定的范围内。 在10%负载以下运行会导致输出电压升高。
    2. 是的、保持-Vout 开路应该是可以的。 我想补充一点、如果您不使用-Vout、那么单输出器件 DCP020515U 将是更好的选择。

    此致、

    Alejandro