This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:稳定性-输出电容要求?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431, TL431, TL1431-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852897/tl1431-sp-stability---output-capacitance-requirement

器件型号:TL1431-SP
主题中讨论的其他器件:TL1431TL431

我将使用 SMD # 5962R9962001VHA。  我的应用如下:

电源输入3.3V (+/-4%容差)、TL1431配置为3V 输出。

TL431.xlsx 工具计算器建议 R1 = 61.9欧姆、R2 = 1.24K、R3 = 6.19K、并使用输出电容来保持稳定性-小于6200pF 或大于3.3uF。

我将使用3V 基准为 TI、ADC (5962R0722701VZA)和 DAC (5962R0722602VZA)供电...通过 DS (具有0.1uF 的 VA 和 VD、来自 VA 的 RCC)中指示的去耦为每个 VA 和 VD 引脚供电。  我将具有另一个0.5mA 的负载。  请注意、ADC 和 DAC 都将监控和设置直流电平、无动态要求)。

问题:

数据表中未讨论 Excel 工具计算器中指示的输出电容器要求。  因此,我对这个电容器在我的设计中将会有多严重没有信心?

我的房地产有限、我更愿意就我的应用中对稳定性的关注获得进一步的反馈。  您能否就此提供进一步的反馈?

此致、

肖恩

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、

    TL1431-SP 没有提到电容器的原因是器件的特定实现方案需要电容器。

    配置器件的方法有很多种、计算器是根据您的具体情况而定的。

    我强烈建议使用电容器来实现稳定性。

    谢谢、

    Daniel