This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:同步(CLK)模式

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853039/tpsm84624-synchronization-clk-mode

器件型号:TPSM84624

你(们)好。

TPSM84624数据表显示"Select RRT to set the frequency close to the external synchronization frequency。"。 我在这里有几个问题。

1.应该多近?

2.如果外部同步频率不接近 RRT 设置的开关频率、会发生什么情况?

谢谢和 BR、
Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    通常、您需要选择接近外部同步频率的 RRT 值、以防止 RT 模式到同步模式转换期间输出电压下冲和过冲、反之亦然。 当开关频率下降时、将出现输出下冲;当开关频率增加至 RT 模式频率时、将出现输出过冲。  

    我建议使用 评估套件进行测试  、以查看您的应用需要哪些配置。

    此致、

    Jimmy