This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:开/关控制器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853149/bq24171-on-off-controller

器件型号:BQ24171

您好!

我们采用 BQ24171进行设计、并希望在轻负载条件下节省电池电量并延长使用寿命。 在轻负载条件下、是否有某种方法连接此器件以断开电池? 如果我们可以在不使用外部开/关控制器的情况下执行此操作、并且可以通过接口按下按钮来执行此操作、那将非常棒。 感谢您对此提供的帮助。

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我假设您关注 SRN/SRP 引脚的泄漏以及通过二极管进入 AVCC 的静态电流。  如果是、则可以添加一个低 Rdson PFET、其中漏极在 SRN 上、源极在电池上。  您将需要一个从漏极到栅极的上拉电阻器。  我建议 使用由 VREF 驱动的栅极通过低成本 NFET (漏极至 PFET 栅极和源极至 GND)控制栅极。