This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54283:TPS54283输出端的振铃噪声

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853067/tps54283-ringing-noise-at-output-of-tps54283

器件型号:TPS54283


我使用 TPS54283双路非同步转换器 IC 将24V 直流输入转换为5V 和3.3V 输出。 均设计用于2A 电流限制。
两个输出端都存在振铃噪声。 如何减少这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharon、

    您是否对此电路具有良好的增益裕度和相位裕度?  您可以通过电子邮件向我发送您的原理图、以便我查看吗?

    此致、

    简森

    jensonlam@ti.com