This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:LDO 稳压器中的输出电容选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820283/lp38692-selection-of-output-capacitance-in-ldo-regulators

器件型号:LP38692

我使用 LP38692将电压从9V 调节到5V…

 您能不能向我建议输出和输入电容器的选择量化过程。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、  

    对于大多数 LDO 数据表、它包含输入和输出电容器选择部分。 通常、对于大多数 LDO、为了实现稳定性、需要输入和输出电容器的最小电容。 有关 LP29692 的详细信息、请参阅第16页的8.2.2.2。  

    此致、  

    Jason Song