This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:修改 OVP/UVP 阈值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852889/bq2980-modifying-ovp-uvp-thresholds

器件型号:BQ2980

您好!

我想知道 BAT 引脚上的分压器是否可用于指定与预编程选项不同的 OVP/UVP 阈值。 具体而言、我正在尝试寻找一款适用于非标准电池化学成分的保护器 IC、该 IC 的电压范围为3.2V 至5.5V、能够完美地与 BQ298000及其电压范围2.6V 至4.475V 和1.23分频器配合使用。 是否有理由不尝试此操作?

谢谢、


Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我以前没有看到过这种配置、所以我不能说它的准确性。 如果您尝试一下、请告诉我们您的结果!