Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2970 主题中讨论的其他器件:BQ2980、
您好!
我的电池具有非标准电压(4.0V 至5.5V)。 我的问题是、是否可以将标准 BQ29700与 BAT 引脚上的分压器一起使用、将电池电压分压至芯片范围内的电压。 在该引脚上添加分压器是否会导致任何问题? 如果是、是否可以建议任何其他具有 UVP/OVP 电压范围的电池保护器?
谢谢、
Alex