This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:修改 OVP/UVP 阈值

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852885/bq2970-modifying-ovp-uvp-thresholds

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ2980

您好!

我的电池具有非标准电压(4.0V 至5.5V)。 我的问题是、是否可以将标准 BQ29700与 BAT 引脚上的分压器一起使用、将电池电压分压至芯片范围内的电压。 在该引脚上添加分压器是否会导致任何问题? 如果是、是否可以建议任何其他具有 UVP/OVP 电压范围的电池保护器?

谢谢、


Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不确定我以前是否看过该配置、因此我不知道它是否可以工作。 对于1S 保护器、我们仅有的2个选项是 BQ2980和 BQ2970。