This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:我的电路无法在2A 电流下为 iPad 充电、您能帮我回顾一下我的电路吗?

Guru**** 2532520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852910/tps2511-my-circuit-can-not-charge-ipad-at-2a-can-you-help-review-my-circuit

器件型号:TPS2511

你(们)好  

我的电路无法在2A 电流下为 iPad 充电、您能帮助查看我的以下电路吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 R_ILIM_SET (电阻器 R152)当前设置为24.9K。 这太严格了电流限制。 请尝试将电阻器更改为22.1K。 这将使您的电流限制提高到2.3A  

    谢谢、

    Emma