This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16570Q5B:为什么 CSD16570Q5B 不是为开关应用而设计的?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B, CSD17573Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852915/csd16570q5b-why-csd16570q5b-is-not-designed-for-switching-applications

器件型号:CSD16570Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD17573Q5B

你(们)好。 :

我正在寻找一 个低 RDS (ON) MOS 来实现 MOS 继电器。  

但请参阅 数据表中的交战描述。  为什么 CSD16570Q5B 不是为开关应用而设计的?  

MOS 作为继电器在我的设计中、工作频率< 1KHz。 绕过大约 25A 的直流电流。

可以 使用 CSD16570Q5B 吗?  我可以推荐 解决方案吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ocean、

    感谢您关注 TI MOSFET。 CSD16570Q5B 针对热插拔和 OR'ing 应用进行了优化、在这些应用中、器件会导通并长时间保持导通状态、以便向下游负载(通常为直流/直流转换器)传导大电流。 因此、该器件旨在实现最低的 RDS (on)、从而更大限度地减少传导损耗。 不建议将其用于开关模式应用的原因有以下几个: 栅极电荷和电容非常大(VGS = 10V 时最大值为250nC)、因此难以高效驱动、并且 QGD:QGS 充电比大于1、这使得它易受同步降压转换器等半桥配置中 CDV/dt 感应导通的影响。 可能可以在您的低频开关应用中使用此 FET、但遗憾的是、我们没有有关其性能的数据。 TI 尚未在此类应用中测试 CSD1657Q5B。

    您可以尝试其他器件、例如 CSD17573Q5B。 导通电阻更高、但更适合开关应用。 在任何情况 下、您的电路板都可以采用5x6mm SON 封装、您可以测试多个器件、例如 CSD17573Q5B 和 CSD16570Q5B、以了解它们在您的应用中的表现。