This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:IC 电源

Guru**** 2514915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820062/lp5030-ic-supply

器件型号:LP5030

尊敬的所有人、我无法在 DS 上找到 OUTxx 引脚是否连接到 VCC 以实现 ESD 保护、从而在每个 OUT 引脚上仅允许 VCC+0.3的最大电压。

我正在设计一个主电源为2.8V 的系统。 这意味着我必须将每个 LED 连接到电池电压、否则在非典型条件下、我将没有足够的空间来容纳其某些 VF。 我想知道我是否可以在系统的2.8V 电压下安全地运行 VDD、或者这是否会在关闭 LED 时触发 ESD 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下这个问题、下周一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT 与 Vcc 之间无连接。

    因此、Vcc 可以使用2.8V 电压、Vled 可以使用更高的电压。